This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25185:BQ25185有一个太阳能输入选项、我们的太阳能电流大约为5mA 到200mA

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25185

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1370559/bq25185-bq25185-has-an-option-solar-power-input-and-our-solar-current-is-about-5ma-to-200ma

器件型号:BQ25185

工具与软件:

如果我们使用5.5V 0.82W Sopar 面板作为 BQ25185的输入、太阳能电流将是5mA 到200mA。

 您能否计算 BQ25185的转换效率? 应用太阳能输入时、看不到 TI 提供的任何数据。

我们使用的是低温 (-50˚C 至50˚C) 10Ah 电池。  BQ25185是否可以实现这样的热范围控制?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    充电器 BQ25185将尝试从输入端汲取尽可能多的电流、直到该输入源降至 VBAT+330mV 或最低电压3.6V。 考虑到这一点、预计从输入到电池的压降将为330mV。 因此、在 VIN 为电池跟踪的期间内、输入和输出电流为:

    功率输入=(VBAT+330mV)*(IIN)

    功率输出=(VBAT)*(IBAT)

    IIN 和 IBAT 将随输入静态电流(0.75 mA)和 SYS 电流负载而变化。 SYS 负载取决于应用、不一定会考虑充电效率。  因此、效率应约为 ((VBAT)*(IBAT))/((VBAT+330mV)*(IBRAC +0.75mA))  

    VBAT = 3.6 Vbat = 4.2
    IBAT = 5 mA ~79% ~80%
    IBAT = 200mA ~91% ~92%

    当 VBAT 低于3.6V 时、 效率=(VBAT)/(3.6V)、这可能会发生显著变化。

    、我们使用的是低温 (-50˚C 至50˚C) 10Ah 电池。  BQ25185能否进行这样的热范围控制?

    您是否为这些温度阈值选择了 NTC? BQ25185通常不具备进入负温度级别的 TS 窗口、但我可以看到是否有任何外部补偿可以提供帮助。

    此致、

    胡安·奥斯皮纳