This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:是否有任何相关文档可继续进行 UL2271认证?

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, BQ77216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1370221/bq76952-are-there-any-related-documents-to-proceed-with-ul2271-certification

器件型号:BQ76952
主题中讨论的其他器件: BQ77216

工具与软件:

你好。
这位是来自韩国的金。

我们公司正在使用 TI 的 BQ76952和 BQ77216设计配备 BMS 的电池、并正在获得 UL2271认证。
我需要适用于 BQ76952的一些文档
1.您能告诉我 BQ76952是否支持 IEC60730-1吗?
如果我支持 IEC60730-1、我能否收到相关文档?
2.是否支持除 IEC60730-1之外的任何 IEC 认证?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、  

    BQ76952 作为 IC、未经 TI 的 IEC60730认证。 UL2271是系统级认证、BQ76952具有安全和配置寄存器、可帮助您在系统中通过 UL2271和 IEC 认证。 您需要与认证机构合作、以确保您的系统满足相同的所有要求。  

    此外、为了便于参考、如果 TI 内部对 IC 进行了任何 IEC 认证、您可以在数据表的第一页看到相关内容(如下所示)。  

    此致、  

    阿雷利斯·格雷罗  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    如果是、我可以获取 bq76952的功能安全文档吗?
    我在另一个帖子中看到了答案。

    虽然该产品系列未在 TI 功能安全类别下列出、但 TI 具有适用于 BQ76952的额外配套资料、可以按需提供:
    –详细的 FMEDA (失效模式、影响和诊断分析)
    –引脚 FMEA (故障模式和影响分析)
    –功能安全手册
    –功能安全分析报告

    另请说明签署 NDA 的流程。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您需要与当地的 TI 代表联系、他们可以帮助您设置 NDA。 在 NDA 有效后、他们可以联系到我们、我们可以共享 NDA 其他配套资料(例如 FMEDA 等)。  

    此致、  

    阿雷利斯·格雷罗  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    为了补充我之前的回复、若要联系您当地的 TI 代表、请访问产品页面: https://www.ti.com/product/BQ76952 、并提供一个链接来请求更多信息(作为 NDA 材料)、您可以填写该申请、如果您不知道您当地的 TI 代表是谁、客户服务代表可以与正确的联系人联系。 希望这对您有所帮助。   

    此致、  

    阿雷利斯·格雷罗