This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76907:COV 和 CUV 延迟时间设置

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1370684/bq76907-cov-and-cuv-delay-time-setting

器件型号:BQ76907

工具与软件:

您好、先生/女士:

我们需要您对 COV 和 CUV 延迟时间进行解释。

如果转换时间设置为2.93ms、电芯过压保护延迟设置为10个 Adscan 间隔。 (平衡配置为01)

经验证的结果大约为270ms、这不符合我们的理解、我们认为这应该在29.3ms 内。 (CH1为 VC1、CH2为 VCHG (pin10))

如果转换时间设置为1.46ms、电芯过压保护延迟设置为10个 Adscan 间隔。  (平衡配置为01)

而经过验证的结果大约为140ms、它不符合我们的理解、我们认为它应该在14.6ms 内。 (CH1为 VC1、CH2为 VCHG (pin10))

如果转换时间设置为732us、电芯过压保护延迟设置为10个 Adscan 间隔。  (平衡配置为01)

经过验证的结果大约为90ms、它不符合我们的理解、我们认为它应该在 7.3ms 内。 (CH1为 VC1、CH2为 VCHG (pin10))

如果转换时间设置为366us、电芯过压保护延迟设置为10个 Adscan 间隔。  (平衡配置为01)

经过验证的结果大约为60ms、这不符合我们的理解、我们认为这应该在3.6ms 内。 (CH1是 VC1,CH2是 VCHG (pin10))

请您 解释一下吗? 以及如何计算延迟时间。

期待您的反馈。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Statham:

    每个电芯的转换时间为2.93ms (假设采用默认设置)。 不过、这是针对单节电池而言的、每个 Adscan 都是一个测量循环。 对此进行了介绍 第 5.1.1节电压测量时间表 TRM。  

    因此、在最低设置下、每个 ADscan 将花费~23.44ms (假设转换时间为2.93ms、对应7节电池)、并且在最快设置下花费~2.928ms (如果配置为执行此操作、则通过更改 CVADC/SSADC 速度来完成)。 因此、在最慢的情况下、10个 ADSCANS 的长度将~234.4ms、在最快的情况下则为~29.28ms。

    但是、如果该器件处于睡眠模式、则以较慢的速率执行测量、一旦器件检测到故障情况、它将退出睡眠模式并进入正常模式以继续执行测量、这也可能会增加一些延迟时间。

    器件是否处于睡眠模式? 如果有的话,他们可否以正常模式进行测试呢? 您的具体设置是什么? 您的.gg.csv 文件会很好、因此我可以检查您的所有设置。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙