This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2596S-ADJEVM:LM2596-ADJ 更实惠的选件

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2596, LMR51430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1370709/lm2596s-adjevm-lm2596-adj-cheaper-options

器件型号:LM2596S-ADJEVM
主题中讨论的其他器件:LM2596LMR51430

工具与软件:

大家好、我使用的是 LM2596可调节版本的降压转换器。 我的输入电压为24V、需要输出5和12V、3A (电压通过反馈环路电阻器和晶体管进行调节)。 转换器能够满足我的需求。 但它会发热一点、但也可能是我使用的电流二极管和电感器的问题(二极管正向电流为2.2A、电感器饱和电流为2.5A)。 但对于这种降压转换器、也许有类似且更便宜的替代方案吗?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据您的二极管和电感器的描述、它们都没有适合该器件的额定值。 环流二极管的电流额定值应等于器件的最大高侧电流限值。 对于器件的高侧电流限制、电感器还需要有饱和电流额定值。 对于 LM2596、最大电流限值列为7.5A。 由于这两种元件的额定值既不符合器件的电流限制要求、也不符合所述设计的最大负载要求、因此应更换这两种元件。

    为了使器件正常工作、必须遵循数据表中的所有建议。  

     LMR51430是一种较新的替代器件。

    此致、