This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ21040:BQ25155YFPR 上的 SNAGU 焊球在回流后是否会降低高度?

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1370628/bq21040-do-the-snagu-solder-balls-on-bq25155yfpr-become-lower-in-height-post-reflow

器件型号:BQ21040

工具与软件:

您好!

第1位、"器件型号"字段中的"器件型号"不是感兴趣的器件型号。  未接受输入 BQ2155YFPR。

我是一名机械工程师、正在研发一个智能环、在有些地方、甚至几十微米都被加入到了空间计算中。  是否有办法了解回流后 YFP 封装如何放置在 FPC 的焊盘上?  我可以简单地使用增加的封装高度来估算焊料厚度、但焊球看起来不仅会降低高度、而且随着时间的推移、不仅会"站在顶层"焊料厚度可能会达到50微米。  感谢任何帮助。  

是的,我猜这是一个正确的地方,问!  很容易需要在不同的论坛中、所以如果是这样、我想知道、以便可以适当地提出这个问题。

谢谢。

鲍勃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    我将联系封装团队、让您知道我发现了什么。

    此致、

    胡安·奥斯皮纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    它看起来像是焊球高度、最终是最终的封装高度、在很大程度上取决于完成的 SMT 方法、并因应用而异。 由于这实际上并不是由 TI 控制的、我们无法为其提供规格或图纸。 建议使用电路板汇编器来讨论这一点。  

    此致、

    胡安·奥斯皮纳