This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750-01:通过 USB-PD-CHG-EVM 应用自定义工具进行编程

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25798, BQ25792, BQ25790, TIDA-050047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1371109/usb-pd-chg-evm-01-programming-via-tps25750-application-customization-tool

器件型号:USB-PD-CHG-EVM -01
主题中讨论的其他器件:BQ25790、BQ25798 、、BQ25792、 TIDA-050047

工具与软件:

我正在尝试按照设计指南 TIDA-050047 (第11页)对 USB-PD-CHG-EVM -01进行编程。  设置#9是定义要集成的电池充电器。  设计指南中显示了 BQ25798的选项(第一个要点、包括 BQ25790和 BQ25792)。  遗憾的是、在线 GUI 不再提供 BQ25798选项。  是否有任何其他选项可作为权变措施来生成相应的 闪存文件?

谢谢。

查理

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charlie。

    与之前的 GUI 一样、BQ25790 or BQ25792选项还支持 BQ25798。  为清楚起见、我还要请求将 BQ25798与 BQ25790和 BQ25792一起列在新的 GUI 中。

    此致、

    C·吉莱特