This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25731:6s 磷酸铁锂电池

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25731

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1370964/bq25731-6s-lifepo4-battery

器件型号:BQ25731

工具与软件:

大家好、

尽管 BQ25731数据表指定只支持5节电池、但我发现电池电压范围可支持高达23V、因此、如果我想为 最大电压仅为21.6V 的6S LiFePo4电池充电、我可以使用 BQ25731并将充电电压寄存器设置为21.6V 吗?

此致、

琥珀色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、琥珀色、

    是的、确实如此。 该器件使用电池设置来加载默认寄存器值。 之后、客户可以根据其应用需要修改寄存器值。

    此致、

    虎