This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546B24A:VOUT 稳定性问题

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS546B24A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1369955/tps546b24a-vout-stablity-issue

器件型号:TPS546B24A

工具与软件:

大家好、

我们正面临 PIN STAP 补偿值的电压稳定问题。

我已经在这里附上了 Excel 工作表,供您查看它似乎一切正常在 Excel 工作表.

我们在 TI FUSION GUI 中使用了引脚编程补偿代码十六进制值(1380421C84)。

我们已经看到在无负载和瞬态条件下不稳定的 VOUT。 我已随附了 GUI 和 MSO 的屏幕截图、

CNL-

瞬态(0-5A)

我已经将瞬态0-1A 更改为了下面的快照、

 来自 MSO 的瞬态(0-1A)

纹波-  

因此、根据 Excel 工作表计算结果(TPS546x24A_TPS546x24A Compensation_Pinstrap_Calculator)、我们应如何确保设计正常运行。 如果我们在 Excel 工作表中遗漏了任何内容、请突出显示。

e2e.ti.com/.../TPS546B24A_5F00_1V5_5F00_5A.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajat:

    我不是很清楚您 在示波器捕获中显示的内容。 您是在施加负载瞬态时开启/关闭输出、还是在关闭输出? 能否以同一波形显示输出电流?  

    GUI 显示该器件触发了 IOUT_UC_FAULT、表明从 PGND 流向 SW 的低侧 FET 电流比其阈值-10A 更负。 在示波器屏幕截图中、您还能捕获电感器电流和 SW 节点吗?  

    谢谢!
    Tomoya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不太清楚您 在示波器捕获中显示的内容。 您是在施加负载瞬态时开启/关闭输出、还是在关闭输出? 能否以同一波形显示输出电流?  [/报价]

    我们没有打开/关闭.

    输出在瞬态时关闭。

    您可以在 TI FUSION GUI 屏幕截图中看到的输出电流读数。 如果不清楚的话,我明天就会讨论。

    此 GUI 显示该器件触发了一个 IOUT_uC_FAULT、表示从 PGND 流向 SW 的低侧 FET 电流的负值高于阈值-10A。 在示波器屏幕截图中、您还能捕获电感器电流和 SW 节点吗?  [/报价]

    好的、我一定会捕获并与您分享。

    非常感谢

    拉贾特

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Rajat。

    这可能是 您施加负载瞬态的方式吗? 可以、如果您可以向 我们发送波形、它将帮助我们 了解发生了什么情况。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    我已经在稳压器的输出电容器上使用了电气负载(N3300A)。

    输入电压12V (最大值)

    VOUT 1.5

    Fsw 650kHz

    我已经捕获了空载条件下的波形、从波形中似乎最小导通时间是小提琴、这就是为什么我可以在下面从波形中看到

    频率减小

    调节不稳定

    3.脉冲也跳跃

    另外,我注意到 SW 节点处的脉冲数是6-7-6。 我已将7D 设置为较高

    我已查看数据表、但没有找到 MOSFET 准时的微米值。

    请告诉我您的想法。

    非常感谢

    拉贾特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajat:

    您是否可以 将 IOUT_OC_WARN 和故障限制增加到更高一些、因为它达到电流限值、关闭和重新启动似乎正在发生。

    谢谢!
    Tomoya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    其已设置为  IOUT_OC_WARN -6.5A、Fault 为7.5A

    ATCHED 是包含空载特性的 GUI 屏幕截图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajat:

    您是否可以提高阈值(>10A)并查看问题是否消失? 即使在空载条件下、电感器也具有正负电流纹波、在瞬态、启动等过程中可能会超过电流限值、以便为输出电容充电并保持 稳定电压。  

    谢谢!
    Tomoya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    帮助  

    TPS546B24A 的最小可控脉冲宽度列在第9页的电气规格表中、在"PWM"子部分的"20ns"部分下。

    通过查看原理图和波形、您看到的55kHz 突发最常见是从电感器到遥感监测点的正向电源路径中存在过多相位延迟的结果、该点似乎位于您的1mΩ 电流检测器件 R33023之后。

    R33023之后、GTM_AVCCAUX 输出上是否有额外的电容?

     原理图显示了1个未填充的电容器位置、但该电源轨上是否存在其他电容、例如输入电容?

    从电感器到 R33023以及从 R33023到遥感点的 PCB 布线是怎样的?

    330uF 聚合物电容器的 ESR 是否确实为3mΩ?

    您是否通过 PMBus 测试了较低的 VLOOP 增益选项、以检查降低增益是否可以实现稳定性?

    代码29 @ 650kHz 为1340421C84 (VLOOP = 4)

    代码28 @ 650kHz 是1320841C84 (VLOOP = 2)

    预计环路将在大约57kHz 的带宽下保持稳定、这正是我们看到环路振荡的频率、因此我们需要寻找模型中不包含的器件、例如来自电流检测电阻器和远程电容的次级滤波器、未建模的布局电阻或电感或其他元件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    代码28 @ 650kHz 是1320841C84 (VLOOP = 2)

    Peter、Vout 在这些变化中保持稳定。

    因此、问题是设计人员如何根据 Excel 数据表计算确保 Vout 在实际电路板中保持稳定。

    注意-正如您看到的、Excel 工作表计算不会给出任何设计警告。

    非常感谢

    拉贾特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    我的邮件中的其他问题呢?

    输出电容器 ESR?  (是否知道器件型号?)

    R33023电流检测电阻之后的额外电容?

    在 R33023电流检测电阻之后布线至遥感点?

    该设计工具假定用户正确输入了元件值、并且未在 Cout 电容器之后和遥感点之前为次级滤波器建模、因此这些会导致工具出现问题。

    该设计包含一个来自 GTM_AVCC_AUX 的本地前馈电容器、但由于遥感点没有电阻、该电容器实际上无法有效地补偿 R33023之后添加的滤波器