This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 1uH、800kHz

Guru**** 2566385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1370789/1uh-800khz

器件型号:BQ25713

工具与软件:

大家好、  

当从2.2uH 更改为1uH 时、除 IADPT 电阻器外、其他 BOM 可以相同、对吧? 我在数据表中看到、1.2MHz 使用1uH。 如果保持800kHz、纹波将更高、对吧? 谢谢。  

BRS

假设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、给出了:

    您还可以基于新的电感器优化补偿网络。 请参阅下表。 使用第三行。  

    此致、