This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25731:稳定性分析波特图

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25731

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1370547/bq25731-stability-analysis-bode-plot

器件型号:BQ25731

工具与软件:

您好!

我们将测量 BQ25731的波特图稳定性。

前面提到的讨论在电流模式控制中不可能、但在电压模式控制中适用。

  • 您能否说明在何处注入交流波进行波特分析?  对吗?
  • 能否推断从轻负载阶跃到重负载阶跃的稳定性?

谢谢、Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:

    充电器内部有许多环路。 我们想知道所关注的环路。  例如、如果充电器在充电电流环路中运行、则 RAC 上的任何注入都将被忽略。  

    您可以将信号注入 RACP、但测量接地端应该是高侧轨上 RAC 电阻之后的位置。  

    我们不建议使用波特图。 如果出现问题、观察负载阶跃会更加直观。  

    此致、