This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65994AD:TPS65994AD I2C 主器件事件

Guru**** 1791630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65994AD, TUSB1046-DCI
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1369699/tps65994ad-tps65994ad-i2c-master-event

器件型号:TPS65994AD
主题中讨论的其他器件: TUSB1046-DCI

工具与软件:

先生,  

  在 TPS65994AD 自定义工具中设置 i2c 命令时遇到问题。 下拉列表中有许多事件、

是否有描述事件定义的文档?  

谢谢。

泰德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    我们没有关于这些 I2C 控制器事件的任何公开文档。 如果您告诉我您对哪些事件感兴趣、我可以为您提供说明。

    此致!

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:  

     感谢您的答复。 我想知道缩写的意思像 UU/UD,ACE/BDF...等。 我要确保我针对 DP 交替模式的 TUSB1046-DCI 配置正确。

    谢谢。

    泰德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    • UU 表示 Type-C 端口的连接顶面朝上。 UD 表示 Type-C 端口的连接是上下颠倒的。 当您在端口上物理翻转电缆插头时、此情况会发生变化。
    • A、B、C、D、E、 F 是显示端口的引脚分配。 引脚分配 A、B、C 和 D 为 Type-C 至 Type-C 电缆、其中 A 和 C 为2通道显示端口、B 和 D 为4通道显示端口。 引脚分配 E 和 F 用于 Type-C 至 DP 电缆、其中 E 用于2通道显示端口、F 用于4通道显示端口。 每次连接时、PD 控制器都会在进入 DP 交替模式期间协商一个引脚分配。

    此致!

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:  

     感谢您的支持。  

    泰德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很乐意提供帮助。 请告诉我是否需要进一步的定义!