This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:关于 bq76952电池电芯电压采样的加电序列

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1368146/bq76952-about-the-power-on-sequence-of-bq76952-battery-cell-voltage-sampling

器件型号:BQ76952

工具与软件:

来自 TI 的专家、
我在设计规格的第一页看到了"支持量产线上的随机电池连接序列"的说明。 我对这种随机电池上电序列有疑问。 您能解释一下吗?


bq76952是否支持 VC16、VC15...VC1、VC0、并最终连接电池的 B-以像这样为其供电? 因为在生产线员工工作期间、会有一个上电序列、其中电池 B-(即 VSS 引脚)最终连接到 BMS 保护板。


我想知道的是、bq76952是否支持最后为电池的 B-(VSS 引脚)供电? 这会损坏 bq76952芯片吗? 您是否进行过任何相关测试? 或者、您能否提供有关此类上电的其他信息和建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JH 您好、

    这在某种程度上取决于您的 PCB 布局和设置。 是的、只要 VC0连接到 PCB 上的 VSS/BAT、它应该能够正常工作。

    如果这两个引脚在布局上是单独的、则需要在 VC0引脚上具有一个齐纳/肖特基二极管、以在 连接电池期间保护该二极管免受任何瞬态的影响。 然后,它应该是可以的。

    从我们这边、我们已经执行了很多不同的"热插拔"测试、按照很多不同的顺序连接电池、包括最后连接 BAT-的情况。 但在这些测试中、BAT-通过 RC 滤波器连接到布局上的 VC0。  

    如果需要、我还可以查看您的原理图、以查看是否有任何跳出的内容。  

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    来自 TI 的专家、
    感谢您的答复。
    如我的附加图片所示、R118、C59和 C60是否通过 RC 滤波器连接到布局上的 VC0?


    您说要在 VC0引脚上安装一个齐纳/肖特基二极管。 如何选择器件来保护 VC0?


    如果不是、我应该如何设计它?


    请帮助检查原理图、以确保已连接 VC16、VC15...VC1、VC0以及最后的 BAT-、以便上电序列不会损坏 AFE。
    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Luis,ó n

    期待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JH 您好、  

    您会在 vc0引脚上需要一个齐纳二极管、可能是4V 左右的齐纳二极管。 肖特基二极管也是如此。

    从原理图来看、不太清楚电芯0输入是否连接到 BAT-。  

    此致、  

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Luis,ó n

    在电池组中、nB0是 BAT-。 现在我们只需先连接 nB7、nB6...nB0、然后再连接 BAT-(上图中的 B-)、这意味着 nB0 = BAT-= B-。

    根据上面的原理图、当未连接 BAT-(B-)时、nB0通过100R 和220nF 连接到 VC0。 该 RC 是否正常?

    您说要在 vc0引脚上安装一个齐纳二极管或肖特基二极管。 我知道在未连接 BAT-(B-)时、nB0是 bq769X2的参考接地。 那么、该齐纳二极管或肖特基二极管 nB0的参考接地端是多少? 如随附的图所示。 如果没有、如何放置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不在办公室,一直到星期三。 回复将延迟到那时。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JH 您好、

    您需要使齐纳/肖特基二极管不 以 nB0或 BAT-为基准。 但以 BMS_GND 为基准、与 C59/C60电容器相同。  

    Unknown 说:
    nB0通过100R 和220nF 连接到 VC0。 此 RC 是否正常?

    这应该是可以的。 只要将齐纳/肖特基二极管添加到 VC0引脚、 如果未添加这些电阻器、则 nB0应通过0 Ω 分流电阻器连接到 BMS_GND。

    如果可能、我建议添加一个未填充的0欧姆分流电阻器封装、仅用于测试、以防出现任何问题。 但如果添加了齐纳二极管/肖特基二极管、则应该不需要。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯