This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62442-Q1:电路审查请求

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62442-Q1, LM64460-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1364311/tps62442-q1-request-of-review-for-the-circuit

器件型号:TPS62442-Q1
主题中讨论的其他器件: LM64460-Q1

您好!

  我正在设计一种输入电压为3.3V 且输出电压为2.5V 和1.2V 的直流/直流降压稳压器、我使用了  TPS62442-Q1并遵循其 WEBENCH 设计。 我还需要通过外部时钟源同步该电路。 电路原理图如下所示  

任何反馈都会有所帮助。

谢谢!

此致

墨辛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mohsin:

    看起来不错。 本应用手册介绍了同步功能、以便您在需要帮助时进行沟通。

    https://www.ti.com/lit/an/slvaeg8/slvaeg8.pdf?ts = 1716297949242&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTPS628502-Q1

    谢谢。

    法尔海恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Farheen:

          感谢您的提问。 这很有帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

      还能检查此器件的布局吗?  我从评估板上遵循它。 我正在设计一种六层板、其中第2层和第5层为 GND 平面、布局预览如下

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mohsin:

    让我看看并在星期一回复您。

    谢谢。

    法尔海恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mohsin:

    布局看起来没有问题。 如何将 EN 连接到 Vin? 它是通过过孔连接的吗?

    谢谢。

    法尔海恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Farheen:

          感谢您发送编修。  

    EN 直接连接到 Vin、但我更改了这个并连接到3.3V 转换器(LM64460-Q1)的电源正常状态。  

    此致

    墨辛