This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:预充电和充电超时问题

Guru**** 2937200 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1370604/bq24610-pre-charge-and-charging-timeout-question

器件型号:BQ24610

工具与软件:

您好!

我们在设计中使用 BQ24610、我对外部设置组件有三个相关问题:

  1. 对于设置预充电电流、在 C 率方面是否有关于如何设置此值的指导原则? 10%、20%……?
  2. ISET2上的电阻分压器可控制预充电和终止电荷。 因此、如果我们将预充电设置为某个高值以帮助快速启动电池、我们是否也会在某种相对较高的涓流充电下终止充电周期? 似乎我们可以有 a)非常慢和很长的预充电、但完全充满电、或 b)快速预充电、但不完整的完全充电、因为周期会在涓流充电确实完成之前停止。 看起来也不是很理想。
  3. 考虑到预充电时间和使用 TTC 引脚上的电容配置的总超时-预充电时间是否被视为超时的一部分、还是仅在快速充电开始后才开始? 预充电有一个固定的30分钟超时、但尚不清楚 TTC 超时是否在此预充电期间开始。

谢谢!

杰米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jamie、您好!

    Unknown 说:
    要设置预充电电流、是否有关于将其设置为 C 率的指导原则? 10%、20%…?

    我建议20%。

    考虑预充电时间和通过 TTC 引脚上的电容配置的总超时-预充电时间是否视为超时的一部分、或仅在快速充电开始后才开始? 预充电有一个固定的30分钟超时,但不清楚 TTC 超时是否在此预充电期间开始。[/报价]

    TTC 引脚上的电容用于快速充电超时。

    此致、

    Christian。