This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:在输入/迟滞之间循环

Guru**** 2532430 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1369170/tps2121-cycling-between-inputs-hysteresis

器件型号:TPS2121

工具与软件:

大家好!
我正在使用 TPS2121在2个输入之间切换:

IN1:来自 TPS562242DRLR 的5.1V、输出电容器100uF + 22uF
IN2:USB 连接器4.8到5.2V、输出电容10uF + 4.7uF (根据 USB 规范推荐10uF)
输出: 输出电容器100uF + 100uF + 47uF

我不希望在从一个输入切换到另一个输入时电路板重启。

电流约为最大1.2A、优先于 IN1 (TPS562242DRLR 的直流连接器)。

我正在对 TPS2121使用以下值:



根据 USB 电缆长度、USB 适配器质量、我有时会观察到 TPS2121 在 IN1和 IN2之间循环、有时它会在 IN1/IN2上的电压变为马厩后停止、有时它会重新启动电路板。
我将 Rhyst 降至100K、这很有用、但没有完全解决问题。

我注意到 IN1上有一件事:
当我断开为 IN1供电的直流电缆时、 TPS562242D 会被禁用、而 IN1上的电压开始降低、但使用122uF 时、电压下降缓慢、而 TPS2121会在 IN1和 IN2之间循环、直至 PR1低于 CP2。

我添加了一个与 IN1上的122uF 并联的820R - 0805电阻器 
、以便实现"快速"放电路径、从而使 IN1电压更快降低、这似乎解决了我的问题、并且 TPS2121不再在 IN1和 IN2之间循环。
820R 在  TPS562242D 上会产生约6mA 额外电流、并能在大约2ms 内使 PR1低于 CP2。

我想知道在将该820R 电阻器并联到 IN1电容器时是否会出现任何副作用或潜在问题?
我在本论坛上看到很多信息提到了类似的问题、答案总是:增加输入电容或使用更大的迟滞、我从未读过任何 TI 的答案、其中提到更快地对电容器放电以最大程度地减少这种现象。

感谢您提供有关以这种方式解决该问题的反馈。
杰罗姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerome、

    如果您不介意增加的系统 Iq、那么在 IN1上使用电阻器当然会奏效。 通常、我们不建议在此添加电阻器/额外的电流路径、因为使用该器件的设计人员通常会使用 电池并尝试尽可能降低总 Iq。

    谢谢。

    帕特里克