This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24600:使用 BQ24600 IC 进行12A 充电

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1370871/bq24600-12a-charging-with-bq24600-ic

器件型号:bq24600

工具与软件:

尊敬的 TI 工程师:

我正在使用3000mA 4S4P 连接锂离子电池。

因此在我的应用中、1C 充电电流是12A。

我的问题是、可以使用 BQ24600 IC 进行12A 充电吗?

请参阅数据表"VREG_CHG = VSRP–VSRN = 100mV"、精度为+-3%。

我认为、如果使用8.3mΩ 感应电阻器、我可以设置12A 的充电电流。

可能会降低充电电流精度。 如果充电电流精度没有显著降低、我可以接受。

我想知道是否出现异常的电流振荡或纹波。

感谢您的关注。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Heeseo、您好!

    在使用具有12A 充电电流的 BQ24600时、我没有看到任何明显的问题。

    Huang Alvin 说:
    我想如果我使用8.3mΩ 感应电阻器、我可以设置12A 的充电电流。

    是的、这应该起作用。

    Huang Alvin 说:
    并且我想知道是否出现异常电流振荡或纹波。

    不应出现任何 异常电流振荡或纹波。

    此致、

    Christian。