This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25672:未连接电池时使用 BQ25672作为电压源

Guru**** 2535760 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25672

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1370924/bq25672-use-bq25672-as-the-voltage-source-when-the-battery-is-not-connected

器件型号:BQ25672

工具与软件:

您好、TI 团队。

我对正在使用 BQ25672进行配电的设计有疑问。

当我使用 BQ25672时、我仅连接 VBUS 的输入源、不要连接电池、电感器会发出噪声、当连接电池或禁用充电时、电感器不再尖叫。 这种现象是否正常? 如何解决该问题?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    当未连接电池并且由于/CE 引脚为低电平且 CE 位=1而使能充电时、并且由于热敏电阻缺失而没有 TS 故障(TS 功能被禁用)、充电电流会导致 BATOVP 然后重复 SYSOVP。  这会产生振荡、振荡可能在可闻范围内。 您可以在 BAT 引脚上禁用充电或添加大约200uF 的电容以防止 OVP。

    此致、

    杰夫