This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53659:3+2操作似乎不起作用。 BPWM2永久处于 tri 状态

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1369878/tps53659-the-3-2-operation-doesnt-seem-to-work-the-bpwm2-is-permanently-in-tri-state

器件型号:TPS53659

工具与软件:

我最近尝试在具有5个 CSD95492降压转换器的自设计评估板上实现3+2运行方式、已按照数据表中的建议进行连接。

我通过 ESP32设置 I2C 通信接口(不使用 GUI)。 设备通信没有问题。 所有正常工作条件均可逐页编程、如 VOUT_COMMAND 和 FREQUENCY_SWITCH。

该器件为通道_A 使用完美的交错 PWM 信号、但在通道 B 上、只有 PWMB1在0V 和3、3V 之间的电压电平有效。 对于 PWMB2、PWM 信号保持在1、7V (tri 状态)、仅在器件在 DCM 模式下工作或切相处于活动状态时才应有效。  

我现在尝试通过 I2C 手动设置 CHANNEL_B 的寄存器、以禁用 DCM 以及切相或所有相位、方法是将 MFR_SPECIFIC-Registers 覆盖为相应的值。

下面是我对 MFR_SPECIFIC_Registers 所做更改的简短列表:

MFR_SPECIFIC_06 (CH_B)

从1000h (默认值)-> 0000h (通道 B 禁用自动 DCM 运行)

MFR_SPECIFIC_20 (CH_B)

从0000h 开始(设置为单相、这是奇数、因为 CH_B 上的第二个降压级已连接)-> 0001h (强制器件在两相工作模式下工作) (接受命令、但不保存在寄存器中)

检查了其他 MFR_SPECIFIC-寄存器、以查看默认值是否仍然与数据表中的值匹配。 下面是一个简短的列表

MFR_SPECIFIC_15 (CH_B)

默认为0000h ->通电后仍然为真

MFR_SPECIFIC_13 (CH_B)

默认值0185h ->第12位设置为0、这应该会根据数据表第41页(5.2.3)启用输出 B 的两相操作->加电时仍然为真

MFR_SPECIFIC_14 (CH_B)

默认0005h 检查动态切相是否有效->上电后仍然为真;位15 = 0b (DCM 禁用)位3 =禁用相位从2下降到1 (0b)

MFR_SPECIFIC_03 (CH_B)

返回无相电流不平衡

故障寄存器也未显示任何已激活的故障位。

我还检查了进入降压转换器并通过 ICSP 引脚返回的 VREF 电压。 电压正确、器件的引脚连接正确。

在数据表中、BSCP2引脚的说明有一个简短的信息。 这是一个快照。 (数据表中的第5页)

根据该说明、必须连接 Phase_b 的第二个降压转换器并且必须设置 NVM 位。  

我在数据表中没有找到任何语句、 必须设置什么 NVM 位以及在哪个寄存器上。

这可能就是问题所在、因为器件似乎仍然在4+1运行模式下工作、但禁用了一个 CH_A 相位。 但很奇怪、BPWM2保持在 tri 状态。

有人能解释一下、我必须设置哪个位以及在哪里?

或者这种行为是否可能是其他情况的症状?

此致、马克西米利安·肖尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maximilian:

    您是否将 ACSP4拉至3.3V? 该控制器只能在 A 和 B 通道之间实现总共5个相位。 从4+1配置转向3+2配置时、ACSP4必须上拉至3.3V。

    请告诉我、这是否能解决您的问题。

    此致、

    纳什  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ACSP4永久连接至3.3V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maximilian:

    要在通道 B 中启用两相操作、我们需要将 DDh (MFR-SPECIFIC_13)中的 CHB_2PH 位设置为零。  将此投注值设为0时,请检查您是否处于第0页。 请参阅数据表中提及的以下图片。

    此致、

    Chanakya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦、高位仅是页0。 这是我的错。

    它现已运行!

    感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maximilian:

    问题得到解决后、我们将关闭此主题。 请不要回复此主题、因为它会使该主题再次处于活动状态。

    此致、
    Chanakya。