This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:过载保护

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1365082/lm5122-overload-protection

器件型号:LM5122

您好!

我们使用支持 LM5122的 DC/DC 转换器、 双相交错操作下存在过载保护(或短路电流)问题。   

我们有以下参数:

输入电压:24V (20-28V)。   

输出电压:59V

输出功率:460W

完整原理图如下所示。  

输出电压、输出功率、加热看起来不错。 但当我们测试过载时、器件经常进行去除功能(LM5122或功率晶体管 BSC123N08NS3)。 当我们仅测试单个电源(第二个源 LM5122关断)时、过载或过流保护运行良好。 问题是在主/从模式下。  

此致、Tomas。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomas:

    感谢您使用 e2e 论坛并详细介绍了该问题。

    只是为了澄清行为、您能否就以下问题提供反馈:
    损坏发生时,是始终受到影响的同一个 FET ,还是在每个相位上发生?
    -如何执行过载? 输出侧是否存在实际短路、或者负载是否增加到超过最大负载设置?

    我不能直接指出原理图中有关 OCP 的任何缺陷。
    如果仅在一个相位触发 OCP、 则由于 RES 和 SS 引脚相互连接、因此两个相位都应并行反应。
    这意味着不应发生只有一相关闭而另一相占用两倍负载的情况。

    您的设计表明、两个相位都有自己的 SS 和 RES 电容。
    我建议对两个相位仅使用一个 SS 电容器和一个 RES 电容器。 这可能会降低一个相位因寄生效应而发生延迟的风险。

    我还将在团队内部检查是否遇到过类似的故障、即只有 PHASE 会造成损坏。

    谢谢、此致、
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Niklas、

    感谢您的快速响应。  

    不会、相同的晶体管也不会始终损毁、有时在主器件侧、有时在从器件侧。 晶体管有时会颠倒、晶体管有时会倒向。  

    否、现在我们仅测试过流、我们减小了输出级上的电阻(增加输出电流)。 我们有可编程电子直流负载(Axiomet AX-EL600W)。 或此直流/直流转换器适用于您的功率音频放大器 TAS5634DDV、我们针对满载(4欧姆和350W 音频输出功率)进行测试。 并且在最大范围内增加输入调制。  

    我将尝试拆除 SS 和 RES 电容器(C353和 C362)。 感谢您发送编修。  如果你有任何其他想法,我将非常感激。  

    此致、Tomas。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomas:

    感谢您的反馈。
    以下是我在与团队一起审查设计后提出的一些其他意见:

    -在上一答复中的 SS 和 RES 电容的旁边,请同时断开次级侧的 RT 电阻(R354)。
    这个信号来自初级侧调节反激式转换器的
    - 它们使用一个5mOhm 感应电阻器。 最坏情况下的 OCP 触发器为每个产品说明书中的87.5V。 这将是17.5A 的电感器电流、高于电感器电流额定值。 它们可以考虑增加两个相位的感应电阻、以避免饱和电流风险。

    下面是一些其他设计注释:
    -在示意图中 R300处与电源电压的连接松动。 是否有连接?
    - SW 引脚上有电阻器(R315 & R365)。 它们没有此功能、可以设置为0欧姆电阻器
    -额定输出电压为63V。 如果 Vout 出现过冲、则 ABS 最大值的裕度很小、

    为了检查过载运行中的相位内是否存在任何异常开关行为、同时测量4个栅极信号可能会有所帮助。 如果应用在经过建议的修改后仍然失败、这将是我们可以考虑的下一步。

    此致、
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Niklas、

    非常感谢您的快速响应和建议。 这是为了解决我们的问题。 在从侧未安装 R353 (SS)、R354 (RT)和 C362 (RES)非常重要。 将 R365和 R315更改为0R 值、影响很小、但我们也会更改。  

    再次感谢您的参与。  

    此致、

    Tomas。