This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61288:用于在 PFM 和 PWM 之间切换的 TPS61288负载电流阈值

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61288

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1370391/tps61288-tps61288-load-current-threshold-for-switching-between-pfm-and-pwm

器件型号:TPS61288

工具与软件:

您好!

我不清楚如何估算器件在 TPS61288上的 PWM 模式和 PFM 模式之间切换的负载电流。
您能提供一些见解吗?

谢谢!此致!
杰瑞·莫尔纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry。

    变化点是 输入平均电流仅为纹波电流的1/2时。

    纹波电流的计算公式为:  

    当负载继续下降时、器件将进入 PFM 模式。

    此致、

    费格斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太好了、谢谢!