This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2660:反极性下 FLT 引脚的使用

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1369099/tps2660-flt-pin-usage-under-reverse-polarity

器件型号:TPS2660

工具与软件:

我的设计目前已将 FLT 引脚通过红色 LED 和10K 电阻器连接在一起。 在正常使用中、这可以为 欠压、过压和过流 情况提供适当的视觉指示。

但是、我希望在反极性情况下对该用法进行一些澄清。  数据表 列出了 FLT 引脚的绝对 最大额定值为-0.3V 至62V (以 RTN 为基准)、建议的运行电压为0V 至60V (假定以 GND 为基准、否则未注明)。

在反极性为18V 的测试板上探测 FLT 引脚时、我测得的值 以 RTN 为基准大约-150mV、而以 GND 为基准-850mV。   当以 RTN 为基准时、增加反极性输入电压对 FLT 引脚电压的影响可以忽略不计、但以 GND 为基准(-3V @36V 和-8V @48V)时、影响确实很大。  

   是否容易感到困惑、因为数据表意味着建议额定值和最大额定值的不同参考?  我不确定我应该对此有多关注...