This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5810:LP5810 LED 驱动器-内部程序存储器

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5810, LP5562, LP5862

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1370749/lp5810-lp5810-led-driver---internal-programme-memory

器件型号:LP5810
主题中讨论的其他器件: LP5562

工具与软件:

您好!

我想使用新型 LP5810来驱动 RGB LED 以及独立的绿色 LED。

但是、我需要一个特定的功能、我不确定是否可用:

  • 我要对驱动器进行"编程"、以便在启动时、在独立模式下、无需 MCU 干预、我们可以对 LED 输出进行预编程(例如:RGB 关闭/绿色 LED 仅开启)。 系统完全复位后、可直接使用预编程设置。

根据德州仪器搜索工具的规定、它似乎具有可编程的内部存储器、但是我不确定这个功能的可能性。

您能为我确认一下吗?

谢谢、此致、

马克西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maxime、

    LP5810具有用于动画设置的内部预编程设置、但需要由 VCC 供电。

    根据您的描述、我认为您需要的功能是、当系统启动时、即使 MCU 尚未就绪、LED 也将亮起。 我对吗?

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jared:

    感谢您的快速回复。 是的、没错、即使 MCU 尚未准备就绪、LED 也会亮起。

    "LP5810具有用于动画设置的内部预编程设置、但需要 VCC 供电。"

    =>所以可以预先编程、例如单个 LED 的打开、当 VCC 的电源打开时、这个 LED 是打开的。

    我还看到、LP5562具有可以预编程的内部 SRAM。 在 LP5810中是相同的吗?

    再次感谢、

    马克西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maxime、

    我明白了。 对于 LP5810和 LP5862、如果您希望在系统启动时点亮 LED、则这两个器件都需要来自 MCU 的特定命令、然后可以点亮 LED。 所以、我认为它们不能满足您的要求。

    我能知道您的应用、终端设备和项目进度如何吗? 由于我们有一种可以满足您要求的新器件、正在开发中。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jared:

    好的、我明白了。 我认为它与"CHIP_EN"命令有关。

    这不是很重要、我想我可以直接在主电源上使用绿色 LED 来实现不同的目标、然后使用 RGB 来实现 LP5810、之后从 MCU 开始。

    关于应用和终端设备、我怎么说也不为过。 它只是一个状态 RGB 和一个用于指示嵌入式系统上电源状态的简单绿色 LED。 但是、我们希望在年底前启动并运行第一个 MVP 原型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maxime、

    明白了! 很高兴听到您仍然愿意使用我们的器件 LP5810。

    能够支持上述功能的新产品预计在年底将获得 RTM。 对于器件 LP5810、如果您有任何疑问、请随时通过电子邮件(jared-zhou@ti.com)与我联系。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jared、

    我非常感谢您的回答速度和质量、

    BR、Maxime