This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23880:1类放大器、2类的 PCut 不正确

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23880, TPS2375EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1361956/tps23880-incorrect-pcut-for-class-1-2

器件型号:TPS23880
主题中讨论的其他器件: TPS2375EVM

我们正在自动模式下使用 TPS23880、虽然它正确地对各种 PD 负载进行了分类、但我们会在达到适当的限制之前关闭端口、特别是对于1类和2类。 这是使用我们自己的产品上的 TPS23880作为负载并在输出上使用电子负载进行测试的。 已从 TPS23880 GUI 获取电源。 对于1级、我们的 eLoad 达到了2.5W、GUI 显示3.7W、此时它切断了 PCUT 超过错误。 对于2类、eLoad 为5.5W、GUI 显示屏为6.83W。 再次出现 PCUT 超时错误。 对于其他类别的器件、输出功率似乎一般般、但在大多数情况下、切断性能非常接近限制。

我正在使用最新可用的固件、预计结果在高侧而不是低侧会出错。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您的联系!

    我们的 PSE 专家 Brandon 现已外出。 请期待延迟回复。 感谢您的耐心等待。

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    您是否能够使用 GUI 确认 PCUT 阈值? 您的预期将是正确的、精度误差是下限阈值内的正误差。 您正在使用哪个 SRAM 版本?  

    此致、

    布兰登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、随附了 GUI 中的几个屏幕截图。 此时功耗即将超过限制(此处为1类和2类)。 在本例中、器件由 GUI 编程、但我认为它将使用最新版本的固件。 如果我还能提供其他信息、请告诉我。 PD 是一个 TPS2375EVM、输出连接到电子负载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    此器件的最新 SRAM 版本是 SRAM v2。 您是否能够加载 SRAM v2?

    SRAM v2可在 mysecure 资源中找到、并通过点击 GUI 顶部的固件抽头来加载。

    此致、

    布兰登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brandon:

    尝试过该方法、但仍然具有相同的结果-尽管只检查了1类和2类、因为这些似乎是最有问题的。  

    迈克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    让我看看我是否能从我的最后重现这一点。 我订购了一个新的 EVM 来在我身边进行测试。 请给我几天时间来接收新 EVM 并加以重现。  

    在负载超过阈值后、您可以向我显示 GUI 屏幕吗? 它是否不会关闭端口? 这是什么行为?  

    此外、您的工作电压略高于57V、您能否将电源电压降至52V 并查看问题是否仍然存在。 57V 是 PoE 规格内的最大工作电压。

    此致、

    布兰登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brandon:

    好的、降低输入电压是我本来要尝试的方法、以确定问题是否在整个范围内仍然存在。 我离开办公室几天,但我会这样做,并尽快得到更多的屏幕截图。

    谢谢

    迈克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、您好!  

    请在屏幕截图可用后提供这些图形。  
    谢谢你。  

    此致、
    迪帕克  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、52V 输入时的结果更符合我的预期。 在 GUI 即将退出之前、我为其附加了几张图像。 但也需要注意的是、这是通过工作台电源完成的、当我将工作台电源设置为57V 时、结果也是同样可以接受的。 我怀疑 PSU 的稳定性可能是这里的主要因素。 我们通常使用的 PSU 是具有100W 功能的"一次性插电"式 PSU。 可能是在低负载时、电压不是特别稳定。 在关闭该窗口之前、我将进一步探测器件、但看起来这可能是原因。

    谢谢

    迈克  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您的更新。 布兰登今天正在休假。 请预计回复会有延迟。  

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    我遇到过类似的电源不稳定问题。 当电源电压在低负载条件下保持稳定时、PCUT 行为正常。

    请告诉我您的结论以及我们是否可以关闭此项目。 谢谢!

    此致、

    布兰登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brandon、好的、进一步的测试表明、PSU 本身在低负载下不是特别稳定。 在实际安装中、我们要么拥有较高的总体负载、从而使 PSU 保持稳定、要么使用更合适的 PSU。 感谢你的帮助。