This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61094:TPS61094平衡控制

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61094

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1370447/tps61094-tps61094-balance-control

器件型号:TPS61094

工具与软件:

您好!

我们有一个使用基于 TPS61094DSSR 的备用电路的电子器件。

电子装置工作正常、但现在我们想增加备用系统的容量、以便它能够以更大的输出电流工作、而单个2.7V/25F 电容器还不够。

要获得所需的电流、我们需要增大电容器电压、我想知道 TPS61094元件在与5.5V 型电容器一起工作时是否正常、因为它没有任何用于平衡控制的引脚。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Iker:

    感谢您使用 E2E。

    TPS61094没有电池平衡功能、但可以使用两个串联超级电容器、只是没有电池平衡功能。  

    或者、您可以添加外部电池平衡电路、例如如下所示的平衡电阻器。

    此致、

    内森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Nathan