This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62843:对于1.8V 或0.8V、建议使用-6、-7、-8版本?

Guru**** 2512215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1370540/tps62843-recommendation-of--6--7--8-version-for-1-8v-or-0-8v

器件型号:TPS62843

工具与软件:

嗨!

我看到数据表-7和-8 版本可以输出1.8V  

如果我想要尽可能高的效率、我应该选择哪个版本? 对于-6与-7版本的0.8伏输出、同样的问题也存在  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cameron、

    对于1.8V 电压、"7"和"8"版本的效率将相同。 0.8Vout 的"6"和"7"版本具有相同的特性。

    此致、

    瓦伦