This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25303J:充电期间的 STAT 电压尖峰

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25303J

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1365568/bq25303j-stat-voltage-spikes-during-charging

器件型号:BQ25303J

你(们)好!

我正在开发的产品包含一个左右器件、两者都包含一个 BQ25303J 和一个 可读取 STAT 引脚的 nRF52840 SoC。

通过 USB-C 为左侧器件充电时、SoC 会检测到 STAT 引脚正确转换、即使 STAT 在65mV 范围内略微振荡:

遗憾的是、右侧器件的 STAT 引脚在170mV 范围内振荡更多。 它会被 SoC 选中、并检测异常过渡:

 两个器件的原理图的相关区域相同:

 左电路板的相关区域:

右侧板的相关区域:

如果需要、我可以单独分享完整的原理图和光绘文件。

提前感谢!

- Laci

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Laci、

    在进行 STAT 操作时、充电器的工作条件是怎样的、例如 VBUS (VBUS 引脚上的电压)、IVBUS、VBAT (BAT 引脚上的电压)、IBAT?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning:

    VBUS:5.14V
    IBUS:2.60A
    VBAT:3.61V

    我连接了 EXTECH EX330万用表来测量 IBAT、但测量的器件没有通电。 也许我的万用表的电阻太高了。 如果仍需要 IBAT、请建议一种  测量方法。

    谢谢!

    - Laci

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Laci、

    我们正在进行检查、并将返回给您。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Laci、

    我们无法在 EVM 上复制该行为。

    谢谢。