This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548A20:原理图审阅

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS548A20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1369545/tps548a20-schematic-review

器件型号:TPS548A20

工具与软件:

团队成员

请在我们的设计中查找随附的原理图。

我们的要求如下:

VIN 最小 VIN  最大    输出电压       最大电流(峰值)[A]
6.6        13.2          1.2V                  15A

请根据上述设计要求提供原理图审阅注释。

谢谢。此致、

Anandraj S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anandraj:  

    查看原理图、对于15A 的最大峰值电流、建议将 Rtrip 增加到49千欧。

    此外、由于此器件是 DCAP3、因此它不需要这些额外的纹波注入元件、可以不进行组装。  

    此致!

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的反馈。

    请根据上述要求提供有关外部 MOSFET、电感器和输出电容器的反馈。

    /resized-image/__size/640x480/__key/communityserver-discussions-components-files/196/1.2V_5F00_Power_5F00_section_5F00_1.PNG

    此致、

    Anandraj S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anandraj:  

    R431、C776和 C777用于纹波注入、可以在本原理图中未组装。 TPS548A20采用 DCAP3、无需任何外部纹波注入元件。 C775和 R430用于良好的缓冲器、C778-C789是良好的输出电容器。 L13输出电感器正常。  
    此致!

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的反馈。

    此致、

    Anandraj S