This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5148-Q1:除非输入和输出电容完全放电、否则在重新启动时 Vout 会卡在1.9V (而不是12V)。

Guru**** 2813465 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5148

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1365665/lm5148-q1-vout-gets-stuck-at-1-9v-instead-of-12v-upon-a-reboot-unless-the-input-and-output-capacitance-is-fully-discharged

器件型号:LM5148-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5148

您好!

我正在使用 LM5148芯片从40-60V 电源生成12V 10A。 我的原理图如下:

在空载情况下重新启动(关闭50V 输入、然后在短时间内再次打开)时出现问题。 由于我有很多大容量的输入和输出电容、因此当我关闭电源时、我最终在输入和输出上获得一段时间的电压。 我需要等到 Vout 降至大约0.5V、然后才能重新启动器件。 其他人是否发现了此问题或我是否有设计错误? 软启动序列中是否可以更改一些内容来解决此问题?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、您好!

    请填写设计计算器中的客户规格、以便我们可以对照该规格来检查设计。   

    e2e.ti.com/.../7737.LM5148_2D00_LM25148-Quickstart-Calculator.xlsm

    谢谢。

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David、谢谢您的表单、我已经填好了表单并将其附在这里。 谢谢。

    [删除了解锁的设计规格计算器]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、您好!

    我发送给您的电子表格已受密码保护、您发回的电子表格不确定这是怎么发生的?  请参阅随附的"已锁定"的新计算器。  请 删除以上作为已解锁电子表格发送给我的电子表格、因为这不会公开共享。  我要求您从 PC 中删除所有未受保护的副本。   请 参阅 电子表格中的使用条款。

    关于您的设计、我对输出 电容器进行了降额以符合要求。  请使用其中的补偿组件。  还要确保将您的设计作为输入电容器以满足您的需求、因为上面的原理图没有。   

    e2e.ti.com/.../LM5148_2D00_LM25148-Quickstart-Calculator.-e2e-Ben-T-xlsm.xlsm

    希望这对您有所帮助。

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David、非常感谢、我将尝试降低输出电容。 我有输入电容(根据电子表格)、但它位于不同的原理图页面。 我将在明天测试如何减少输出电容、让您知道情况如何。  

    当我作为供参考的谷歌工作表导入时,该锁可能已被删除,因为我目前没有 Excel 许可证。 抱歉、我已经删除了最后的副本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ben

    非常感谢。  如果您还需要支持、请告诉我。

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、

    固定12V 电压下从 FB 到 VDDA 的电阻应为49.9kΩ。 此外、您可以使用 VOUT 和 FB 之间的电阻分压器来尝试它、例如100kΩ 和7.15kΩ(如果您需要进行波特图测量、这也很方便)。

    PS:我在您的原理图中没有看到输入电容。

    --

    时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、我尝试了上面的修复。 减小输入/输出电容确实可以改善行为、但不足以被归类为有效。  

    我已经注意到、该问题似乎主要是由输入电容器上的残余电压(由于电子保险丝输入阻止了低于该电压的任何放电路径、因此在关闭电源后~2V)引起的。 我可以通过添加一个与输入电容器并联并接地的1k 电阻器来解决这个问题、或者我已经注意到、使用一个100k 电阻器将高侧栅极驱动器拉高也可以解决这个问题。 有人知道为什么这有助于修复该行为?

    我还注意到高侧栅极上出现大量振铃、请告诉我、您是否认为这可能与该问题有关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    这是轻负载条件下的 DCM 振铃。 将 PFM 引脚保持在低电平可在恒定的 Fsw 下实现 FPWM 运行。

    此致、

    时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上并不建议将100k 的 VIN 连接到 HO。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨蒂姆,不要担心,我不会离开100公里,我只是玩什么会帮助问题,看看它是否给出了线索,问题的路由.  

    好的、所以 DCM 振铃不是问题、问题仍然存在、在低负载时、由于输入电压一直保持在~2V (缓慢放电)、我无法重启芯片5秒。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否有一个完整的快速启动文件、以便我了解这里涉及的参数?