Other Parts Discussed in Thread: LM5148
主题中讨论的其他器件:LM5148
您好!
我正在使用 LM5148芯片从40-60V 电源生成12V 10A。 我的原理图如下:
在空载情况下重新启动(关闭50V 输入、然后在短时间内再次打开)时出现问题。 由于我有很多大容量的输入和输出电容、因此当我关闭电源时、我最终在输入和输出上获得一段时间的电压。 我需要等到 Vout 降至大约0.5V、然后才能重新启动器件。 其他人是否发现了此问题或我是否有设计错误? 软启动序列中是否可以更改一些内容来解决此问题?
提前感谢。
本