This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53689T:有关 VOUT 命令的查询

Guru**** 2511435 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1368435/tps53689t-queries-regarding-vout-command

器件型号:TPS53689T

工具与软件:

大家好、

当我尝试将 Vout 控制源从 SVID 编辑到 PMBus 时、我将得到 NACK、并返回到 Fusion 软件中的 SVID。

最初、如果我在 Fusion 中使用 VOUT COMND 来设置输出电压、那么我是否必须保持 PMBus 作为电源?

此外、没有单独的 Vboot 命令、只有 Vout 命令存在、因此如果我需要使 Vboot 和 Vout 保持不同、我该怎么做?

谢谢。

Siddhi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siddhi:

    关于从 SVID 切换到 PMBus 时接收到的 NACK、请验证在写入硬件时功率级没有调节以及 Fusion 没有轮询。 在不同配置选项卡的上方有一个"开始/停止轮询"按钮。 如果关闭调节和停止轮询、请告诉我。

    如果您使用 PMBus 设置输出电压、您无需保留 PMBus 作为源、但通过切换回 SVID、您就允许 ASIC 使用 SVID 来更改输出电压。  

    要在上电时使用单独的 Vboot、需要转到 Fusion 左侧的"Advanced"选项卡。 此选项卡受密码保护。 请联系  以获得访问权限。 一旦您可以访问该引脚、就有一个标记为"Boot Pin Behavie"的下拉列表、您可以将器件更改为使用引脚检测来设置所需的引导电压。  

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    纳什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nash。

    我曾尝试停止轮询、功率级未调节(未向驱动器的 Vin 引脚提供电压)、仍然无法将 SVID 更改为 PMBus、它提供了 NACK。

    谢谢、我有 SNET MAIL TO VR EMAIL ID、用于获取"高级"选项卡的密码。

    谢谢。  

    Siddhi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siddhi:

    您能否上传控制器的配置文件和电路板的原理图? 可以在左上角的"File"选项卡中导出配置文件。

    此致、

    纳什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nash。

    我能否将原理图和配置文件直接发送给您而不是在此处共享?

    谢谢。

    Siddhi