This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV759P:散热焊盘下方的过孔

Guru**** 2502915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1370622/tlv759p-vias-under-the-thermal-pad

器件型号:TLV759P

工具与软件:

您好!

我对 TLV759数据表第22页的内容有疑问。
指南说明、过孔不应放置在散热焊盘下方。
但在图46中、过孔位于散热焊盘下方。
图46是否不正确?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaji@潘先生:

    我很惊讶地看到数据表中针对散热焊盘内部散热过孔的建议指导。  这是将热量从器件中散发出去的主要方法之一。  当然、我们建议在散热焊盘中使用散热过孔、但您还应与组装厂核实、以确认它们是否符合给定的 PCB 设计中的焊点要求。  例如、您不希望这些散热过孔具有较大的内径。  我将这添加到我们的数据表更正日志中、在我们下次修订数据表期间、这里应该会有更新。

    在我们的本地设计库中、我们在此 LDO 的散热焊盘内部使用2个散热过孔、外径为20密耳、孔尺寸为8密耳。  如果您的组装厂能够根据焊点要求支持散热过孔、则更好地散热过孔。

    谢谢。

    斯蒂芬