This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS629210:用于模式选择和器件配置的电阻器选择(MODE/S-CONF 引脚)

Guru**** 2460850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1370049/tps629210-resistor-selection-for-the-mode-selection-and-device-configuration-mode-s-conf-pin

器件型号:TPS629210

工具与软件:

尊敬的 TI 工程师:

我们有一个关于 模式选择和器件配置的电阻器选择的问题(MODE/S-CONF 引脚)。 从 Smart-CONFIG 设置表(表8)中、我们可以 通过选择   MODE/S-CONF 引脚的电阻器值来设置电压调节方法、频率转换和工作模式。 但有些电阻值不常见、我们可以用具有相似值的常用电阻器代替它们吗?  

例如、使用18K、1%电阻而不是17.80K、使用22K、1%电阻、而不是22.10K。

谢谢。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lumina

    感谢您的联系! 在此期间、我的同事 Colin 将给您回复。 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lumina:

    我们不建议存在这种 电阻、因此有可能进入错误模式。

    请遵守数据表配置。

    谢谢

    科林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Colin:

    感谢您的反馈、但 17.80K 和 22.10K 电阻器 不常见。 是否有其他通用 电阻值可供建议?

    谢谢。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lumina:

    您可以选择模式15和16。 它们都是更常见的电阻、但 Vout 取决于 VST 电阻器。

    谢谢

    科林