This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS562200:EN 引脚

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS562208, TPS562200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1370257/tps562200-en-pin

器件型号:TPS562200
主题中讨论的其他器件:TPS562208

工具与软件:

尊敬的团队:

对于稳压器 TPS562200和 TPS562208的应用问题、我发现稳压器在 Vin=3.9V 且 EN 引脚电压低于 EN 逻辑电压1.6V 时正常工作。

与数据表中的描述相同。

我认为稳压器 TPS562200和 TPS562208应该保持关断状态。 您能帮助解释一下吗?

非常感谢。

此致、

安德烈  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andey:

    您能否使用万用表测量 EN 电压以进行仔细检查?

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lucia:

    是的、我按如下方式仔细检查了稳压器 TPS562200的此参数和外设参数。 当 Vin=3.9V 时、EN 引脚电压为1.25V

    韩语、

    安德烈  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈、您好!

    您可以只测量 EN 引脚电压来获得最准确的值。 如果它是≥1.6V、就没有问题。

    谢谢!

    BRS

    卢西亚