This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV809E:电流消耗和监控器功能

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV809E, TPS3840-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1368283/tlv809e-current-consumption-and-capability-of-supervisor

器件型号:TLV809E
主题中讨论的其他器件: TPS3840-Q1

工具与软件:

您好、团队成员:  

客户想要 在 TLV809EA22DBZR、TPS3839G25DBZR 、TPS3840PL20DBVR 中选择复位器件、 以满足其应用需求。 他们对于该器件有如下几个问题。 主要关注的是电流消耗。  请查看以下每个器件的客户问题、并告知我您的意见。  

<TLV809EA22DBZR>

1.最大拉电流

-在 VDD = 3.3V、VDD > IOUT+无复位条件下、保持 VOH 最小值0.8VDD 的最大 VIT (拉电流)值是多少?   

2.  高电平输出电压  

-如下图所示、在 VDD = 3.3V、VDD > VOUT+、(源)= 2 mA 的情况下、VIT 最小电平为0.8VDD。   IOUT (Source)= 1uA 如何? 它的最小电压也是0.8VDD 吗?  

-我认为如果 IOUT (Source)<=VOH 2mA 最小电平也是0.8VDD。 对吗?  

 

3.最大 IDD 值  

在如下所示的数据表中、我们可以看到 VDD = 3.3V 时最大 IDD 为1uA;VDD > IDD+ ;VDD = 3.3V 时、情况如何;VDD < VIT VIT–?  

- 当 VDD = 3.3V 时、最大 IDD 值是多少;VDD < VIT 条件?

 

1.最大拉电流

-在  VDD = 3.3V、VDD > IOUT+ 无复位条件下、保持   VOH 的最小 VDD 至0.4的最大 VIT (Source)值是多少?   

2.  高电平输出电压  

-在如下所示的数据表中,VOH 最小电平 在下为 VDD 至0.4,VDD = 1.2V 至3.3V,IOH =–0.5 mA。   IOUT (Source)= 1uA 如何? 它也是最小值 VDD-0.4吗?  

-我认为 如果 IOUT(Source)<=VOH,VOH 0.5mA 最小电平也是 VDD - 0.4。 对吗?  

3. 最大 IDD 值  

在如下所示的数据表中、我们可以看到在输出未连接的条件下、最大 IDD 为0.5uA。  这 意味着没有复位状态(/RESET 引脚处于高电平状态)它是否正确?

-如何 VDD = 3.3V ; VDD < VIT -? 、  当 VDD = 3.3V 时、最大 IDD 值是多少;VDD < VIT <状况(复位状态)?  

 

1.最大拉电流

-在  VDD = 3.3V、VDD > IOUT+ 无复位条件下、保持    VOH 最小值0.8VDD 的最大 VIT (拉电流)值是多少?   

2.  高电平输出电压  

-如下图所示,VOH 最小电平 在1.5V < VDD < 5V、VDD > VOUT+、VIT (Source)= 2 mA 下为0.8VDD.   IOUT (Source)= 1uA 如何? 它的最小 电压也是0.8VDD 吗?  

-我认为 如果 IOUT (Source)<=VOH 2mA 最小电平也是 0.8VDD。 对吗?  

3. 最大 IDD 值  

在如下的数据表中、我们可以看到 VDD = 1.5V < VDD < 10V、   VDD > IDD+、VDD = 3.3V、VDD < VIT -?下的最大 VIT 为0.7uA。  

- 当 VDD = 3.3V 时、最大 IDD 值是多少;VDD < VIT -? 条件

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Dino。

    感谢您的提问。 我会与我的团队进行核实、并在星期二(PDT)结束前就此问题与您联系?  

    此致!

    锡拉  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dino:  

    您能否同时介绍一下什么是客户应用以及这些参数在哪些方面至关重要? 我们的设计团队希望了解这个用例。

    (如果您认为不想在此处分享、可随时通过电子邮件联系)

    谢谢。  

    锡拉  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sila:  

    感谢您的评论。  

    客户希望将复位 IC 用于备用电池解决方案。 因此、主要的关注点是  复位器件的电流消耗。 请参阅下面的用例。   

    - 用例1 :主电源3.3V 关闭,电池电源打开, 高状态/复位 TLV809E 是使用 RTC 电源( RTC 电源电流消耗约为1uA ),所以我要求 最大拉电流。  

    -用例2、主3.3V 关闭、电池电源<2V、RTC 关闭、但客户不希望 TLV809E 通过复位状态使用大电流、因此我询问了   VDD < VIT < condition 下的最大 IDD 值。  

    请再次查看客户的问题、并告知我您的意见。

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dino:  

    感谢您的反馈。 我将与我们的团队分享、并就此与您联系。  

    此致!

    锡拉  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dino:

    请在下面的中找到我的答案。

    • 比较器输入端的最大拉电流 (Iout (供电电流))  以及最小高电平输出电压 (VOH (最小值)) :  

    就您关于最大拉电流(IOUT(Source )) 和高电平输出电压( VOH ( min ))之间的关系的问题而言,尽管 d/s 没有明确地指定这种方式,但下面的内容可用于包络分析的背面,以帮助您解决问题。  

    我会将复位输出视为具有串联阻抗的电压源。

    -对于 VIT 输出、可以假定当 Iload = 0时、V (RESET)~ VDD (VDD > CMOS+)。

    -根据 d/s 最坏情况 Iload = 2mA,V(reset)>= VDD

     -SO ROUT (VDD > VIT +)<= 0.2VDD / 2mA = 100* VDD

    =>这样 Iload =2uA,可以得到 V(reset)>= VDD–2U*100* VDD ~>= 0.9998* VDD

    • 对于 VDD = 3.3V 时的 IDD 值;VDD < VIT 条件:  

    请参阅数据表。 对于高于和低于阈值的情况、IDD 值应该相似。  

    由于您的客户主要关注的是电流消耗、 因此我认为 TPS3840-Q1由于具有毫微级 IQ 可能是更好的选择。  

    此致!

    A·西拉