This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [FAQ] REF70:基准电压校准

Guru**** 2922240 points

Other Parts Discussed in Thread: REF4132, REF50, REF70, REF33, REF34, REF35, REF54

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1370590/faq-ref70-voltage-reference-calibration

器件型号:REF70
主题中讨论的其他器件:REF54REF35、REF4132

工具与软件:

能否通过校准电压基准的输出来提高系统的精度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可通过一些方法来校准电压基准:

    1. 初始精度和焊接漂移校准

    在焊接器件上分离焊接漂移和初始精度非常困难。 初始精度和焊接漂移都是增益误差、可进行校准、这在非常高分辨率的系统中很常见、但由于校准成本的原因、在低分辨率系统中并不常见。 焊接漂移的校准方式与初始精度的校准方式相同。

    单点校准可以消除基准电压直流误差。 启动校准和运行时校准是有益的单点校准测试、因为这些测试可以消除在工作现场导致增益误差的基准电压直流误差。

    这些增益误差通常通过测量基准电压在25°C 时的输出电压来校准、从而了解偏差。 通过知道该值、影响可以忽略不计或不存在、因为在数字计算中会考虑该值。

    1. 温度校准

    温度校准在较小的温度窗口中更有效。 因此、设计人员必须了解器件的工作温度。 从电压基准到电压基准的温漂略有变化。 因此、可能很难使用相同配置文件在多个器件之间校准出误差。 我们建议使用唯一的配置文件校准每个电压基准。 多点校准的缺点在于成本和校准时间的增加、并且并非所有的温度曲线都易于校准。 最佳选择是选择具有更好温漂的更精确电压基准、例如 REF50、REF54或 REF70、以避免执行多点校准。 对于低功耗电压基准、REF35、REF34、REF33、REF4132和 REF20还提供良好的温度漂移。

    有关校准方法和误差近似的更多信息、请参阅此应用手册: https://www.ti.com/lit/an/snaa320b/snaa320b.pdf

    谢谢。

    杰克逊