This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM265R1:三路输出电压、宽输入电压

Guru**** 2766785 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1369998/tpsm265r1-triple-output-voltage-wide-input-voltage

器件型号:TPSM265R1
主题中讨论的其他器件:TPS54160

工具与软件:

工作温度:-40至125C。 输入电压为5V 至50V。 需要三个输出:25mA 处为+3.3V、25 mA 处为-3.3V、50 mA 处为+12V。 想到的是第一个能够在250mA 上接收5V 至50V 电压并输出3.3V 电压的开关(也为其他稳压器供电)。 第二个开关具有3.3V 输入和12V 输出。 第三个具有3.3V 输入和-3,.3V 输出的稳压器。 但也许有更好的方法吗?

优化尺寸和成本。 3.3V 电源的纹波低于33mV。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    该解决方案可行、但您需要确保、如果输入电压为50V 并且您将其降低到3.3V、那么您不会遇到最短导通时间问题。  

    您还可以尝试一种解决方案、即首先使用降压/升压转换器生成12V 电源轨、然后在分离轨配置中使用降压转换器、如下所示:

    https://www.ti.com/lit/an/slva369a/slva369a.pdf?ts = 17462846237

    谢谢。

    理查德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您引用的器件不接受5V 至50V 输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    TPS54160可支持5-50V 输入、附加说明仅供您参考拓扑。  

    否则、您的初始想法也会适用于我们任何较新的降压转换器。

    谢谢。

    理查德