This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR50410-Q1:24V 应用表

Guru**** 2592530 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR50410-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1369970/lmr50410-q1-24v-applications-table

器件型号:LMR50410-Q1

工具与软件:

团队的成员、

客户想在输入电压=24V、输出电压= 15V 和5V 的情况下使用 LMR50410-Q1。

数据表的第17页有一个很好的建议元件值表、但 Vin=12V 时除外。

您能就 L、Cout 的 Vin=24V 和 Vout = 15V、5V 提出建议(最好在数据表中提供)吗?

webench 看起来也支持该器件、我们可以在那里获得一些指导、但希望在正确的值上与您进行仔细检查。

谢谢!

-Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    我已经为 Vout = 15V 创建了一个 Webench 文件: webench.ti.com/.../SDP.cgi

    我还针对 Vout = 5V 创建了一个: webench.ti.com/.../SDP.cgi

    请 按照数据表应用部分中的设计说明、以 Webench 文件为起点。 在您和客户生成设计之后、我们可以检查原理图和布局。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    正如我所提到的、我们已经注意到该器件在 Webench 中可用。  数据表中没有24V 推荐元件值这一情况令人吃惊。  现在、我们只参考 Webench。

    -Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    现在、我将关闭该主题。 如果您或客户有更多问题、您可以通过回复或创建新主题来重新打开此主题。

    此致、