This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561:库仑计数器转换时间与 ADC 转换时间间的关系

Guru**** 2531860 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z561-R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1369845/bq27z561-coulomb-counter-conversion-time-vs-adc-conversion-time

器件型号:BQ27Z561

工具与软件:

我在数据表中看到、库仑计数器的转换时间 t (CC_CONV)为典型值1000ms、而 ADC 转换时间 t (ADC_CONV)为典型值11.7ms。

此外,关于第7.3.2.2段,我看到"每1s 可进行一次新的转换"。

您是否能够确认库仑计数器 ADC 仅每秒转换感应电阻器的电压差1次?

还是它在一秒钟内转换几次并每秒给出经过处理的转换结果?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sebastien、

    ADC 每秒转换一次、电量监测计每秒报告一次该值

    此致、

    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我们已计划将 BQ27Z561-R2电量监测计解决方案用于我们的一款产品。 但是、乘积运行意味着启用具有10Hz PWM (占空比从10%到100%、因此导通时间将介于10ms 和100ms 之间)的2A 负载。
    在 BQ27Z561-R2数据表中、我们可以看到转换时间为1000ms。  燃油表是否集成了超过1000毫秒的电流测量,还是仅进行一次测量? 否则说:如果我们在2A 负载上使用10% PWM (10ms 开启,90ms 关闭),假设在关闭时间上消耗0A。 测量电流将是多少?
    • 0A 或2A,取决于采样发生的时间?
    • 0.2A,平均测量时间为1000毫秒?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sebastien、

    ADC 每秒对该电量监测计进行一次测量。 负载开启很短一段时间并且频繁发生在一秒内、因此监测计将丢失这些电流脉冲的大部分。 因此、就当前库仑计数而言、该计数将不准确。 但是、电量监测计仍然能够获取精确的电压读数。

    此致、

    尼克·理查兹