This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3803:输入钳位电流参数

Guru**** 2502195 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3808E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1367161/tps3803-input-clamp-current-parameter

器件型号:TPS3803
主题中讨论的其他器件:TPS3808E

工具与软件:

TPS3803-01DCKR 具有以下参数特性:输入钳位电流、IIK (VI < 0或 VI > VDD)=±10 mA。

但是、如果我测量 SENSE 和 VDD 引脚(即分别为引脚5和4)之间是否存在二极管、则不会检测到任何二极管。

我使用了 Fluke 179万用表的"二极管"功能、并测试了两种极性:上为正极、VDD 上为负极、VDD 上为负极、SENSE 上为负极。 在这两种情况下、万用表均显示"OL"、当尖端完全未连接时、显示该指示。

我想知道允许该器件钳制注入电流的机制。

提前感谢您、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有源电路可能更复杂、而不是简单的二极管、只有在超过钳位电流时才会触发。 无法提供确切的电路设计。

    谢谢。

    沃尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答、但我不是100%满意。 真正的问题是验证器件在以下功能条件下是否会损坏:

    • 电源(引脚4、VDD)= 1.8V
    • 输入端(引脚5、感应)通过10k 连接到 GND 并通过22k 连接到+9V

    如果存在直流电压="Vd"= 0.3V 的钳位二极管、我会说:

    • SENSE 引脚上的电压= VDD + Vd = 1.8V + 0.3V = 2.1V
    • 流经22k 的电流=(9V - 2.1V)/22k = 314uA
    • 流经10k = 2.1V/10k = 210uA 的电流
    • 注入电流= 314-210 = 104uA

    由于104uA << Iik 最大值。 = 10mA 时、器件肯定不会损坏。

    但不存在二极管、那么如何确保器件未损坏呢?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该器件被设计成在数据表规格范围内工作时不会损坏。 将 SENSE 引脚暴露在高于 VDD + 0.3V 的电压下可能会损坏器件。 由于输入限值为 VDD + 0.3V、显示有一个内部二极管、这意味着一个内部 肖特基 型二极管。 在发生钳位或 ESD 事件之前、二极管可以保持未连接状态、这就是无法测量它的原因。  

    新型 TPS3808E 器件具有独立的 SENSE 和 VDD、其中 SENSE 的最大值可大于 VDD。 VDD 最小值为1.7V、因此可在1.8V 下工作。

    谢谢。

    沃尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在存在电源的情况下测试了器件:

    • 电源(引脚4、VDD)= 3.0V
    • 输入(引脚5、感测)通过100k 连接到 GND、通过390k 连接到+28V (大约)

    引脚5 (感测)上的电压大约为5.6V、

    似乎根本没有钳位效应(在发生浪涌事件时没有激活肖特基二极管)。

    那么、我原来的问题仍然是:如何  将 TPS3803-01DCKR 以 IIK (VI < 0或 VI > VDD)=±10 mA 参数来描述?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roberto: 我们将于6月3日之前回复。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roberto、

    当  VI < 0或 VI > VDD 时超过10mA 会导致器件损坏。 超过 VDD = 0.3V 的建议运行条件可能会降低器件的可靠性。 我建议切换到  

    TPS3808EG01DBVR

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我通过一个390k 电阻器将 SENSE 连接至+28V、最大值 注入电流不超过28V/390k = 72uA、然后无法超过 Iik、让我们忘记这个问题。 如果器件在这些72uA 时不钳位到 VDD、可能会出现问题、因为 SENSE 引脚上的电压将上升到28V、这个值超过了最大值。 允许的电压。 这就是我尝试知道器件是否具有内部钳位的原因。 如果支持、则电压不会升高到 VDD + 0.3V 以上、器件的可靠性也不会降低。 由于器件似乎没有任何钳位效应、因此我被迫在 VDD 中添加一个外部钳位二极管、以保护器件免受过压影响。

    我们内部有数千个 TPS3803-01DCKR、因此我们不愿意使用新器件。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了确保可靠性、我建议添加一个外部钳位。

    谢谢