This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ21040:BQ21040

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ21040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1363431/bq21040-bq21040

器件型号:BQ21040

您好、TI 团队:

我们使用 BQ21040来为2.6Ah 锂离子电池充电。 两个 LED 连接 到 CHG_N、两个 LED 各有一个1.5k 欧姆的上拉电阻。 我们注意到、如果电池连接到充电器、而电池 变得过热(~45C)、则 红色 LED 将停止指示充电、而绿色 LED 将亮起、指示未按预期充电。 但是、如果 在充电期间电池温度过低(~0C)、红色 LED 会亮起。 根据数据表第8.4.5Ts 节

'高于45°C 或低于0°C、充电被禁用。'

为什么 CHG_N 引脚不能同时反映 NTC 故障(NTC HOT 和 NTC COLD)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否确认这两次的 TS 电压?

    此致、

    迈克·伊曼纽尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是两(2)个示波器图片、显示了 NTC 热响应和 NTC 冷响应。 CH1是 CHARGE_N 引脚、CH2是 TS 引脚  

    NTC 冷 TS 引脚1.46 Vdc

    NTC HOT TS 引脚~ 0V 直流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    能否使用万用表测量 TS 引脚? 您可能会进入终止和计时器禁用模式(第8.4.6节)。

    此致、

    迈克·伊曼纽尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将向您提供 DMM 测量。 我认为我们不应该进入 TTDM、因为两次测量都是在相同的设置下进行的。 唯一的区别是强制热敏电阻变热(热风枪)和强制热敏电阻变冷(冷冻喷雾)。 未取出电池。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果热敏电阻温度过低、而 TS 上的电压升高太高、则会进入 TTDM。

    此致、

    迈克·伊曼纽尔