This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51206:VDD 和 VLDOIN 规格

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS51206

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1370520/tps51206-specification-of-vdd-and-vldoin

器件型号:TPS51206

工具与软件:

您好、团队成员:

TPS51206: 将"VLDOIN"、"VDDQSNS"和"VDDQSNS" VDD 作为电源。 能否回答有关它们的以下问题?

1. VDD 的电流消耗是否会超过100mA?

2.我了解 VDD 是内部电路的电源、VLDOIN 是内部 LDO 的电源、但是​​输出 VTT 和 VTTREF 的输出电流值与 VDD 的电流消耗是否相关?

感谢您的帮助。

此致、

竹村太人

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taito:

    1) 1)运行期间、VDD 输入电流不应超过100mA。 VDD 是一条相对高的阻抗路径。 在 EVM 上进行测试后、我只能在5mA 周围看到 VTT 上的负载为2A。 在没有负载的情况下、我看到大约700uA

    2) 2) VDD 的输入电流随着 VTT 上的负载增加而增加、这存在一定相关性。 我看到、对于 VTT 上的每个100mA、VDD 大约增加200uA。 这可能因不同的器件而异。

    此致、

    詹姆斯