This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23881:请审阅原理图并有疑问。

Guru**** 2583005 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1358414/tps23881-please-review-the-schematic-and-have-a-question

器件型号:TPS23881

尊敬的 TI 专家:

我的客户使用自己的 PCB 测试 TPS23881。 您能否先回顾一下原理图?

e2e.ti.com/.../TPS23881_5F00_20240423.pdf

它们有一个问题、有时在器件工作时关闭并再次打开、PSE 3.3V 和 GND 短路(阻抗约为2.4欧姆)并且无法正常工作。

您能找到原因吗? 您的建议将对我的客户非常有帮助。

此致、

蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chase:

    感谢您的联系!

    我们的 PSE 专家 Brandon 现已外出。 请期待延迟回复。 感谢您的耐心等待。

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    感谢您的支持。 希望 他很快回到办公室。

    我从客户那里获得了更多信息。 请检查一下。

    1.他们制作了6块 PCB 样本、3块 PCB 显示出故障。

    2.有时甚至连断电再接通也看不到故障,突然间他们可以看到故障,同时他们关闭电源,然后反复接通。

    3.如果将故障 IC 替换为新的,则 PCB 正常运行。

    4.如果 IC 死了,它是永久死的。

    请检查此问题。 谢谢。

    此致、

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chase:

    我现在是商务旅行、下周将在 COB 星期一展示您的示意图。

    如果端口关闭、您能否读取故障寄存器以更好地了解器件关闭的原因?

    还要检查您的上电定序。 在 Vdd 上线之前、Vpwr 必须清除 UVLO 上升条件。 在此序列期间、器件应保持复位状态。  

    此外、请确认您正在加载 SRAM v15、这是最新的 SRAM 版本。

    此致、

    布兰登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brandon:

    感谢您的支持。

    您能否解释一下有关上电定序的更多信息? 这意味着清除 UVLO 上升条件是什么?

    什么是 Vdd"上线"?

    无论如何、在检测到 Vdd 之前器件不应正常运行?

    最好提供它的时序图。

    此致、

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chase:

    布兰登正在旅行。 请期待延迟回复。 感谢您的耐心等待。

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brandon、Diang:

    感谢您的支持、希望您的周末过得愉快。

    如果有任何更新、请告知我。 我的客户还在等待评论。

    此致、

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chase:

    我会回顾这些问题并提供反馈。 感谢您的耐心!

    此致、

    布兰登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brandon:

    如果有任何关于评论的更新,请告诉我。

    此致、

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brandon:

    希望你度过了一个愉快的周末。

    有没有关于审查的任何更新? 我的客户还在等待评论。

    此致、

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chase:  

    我们需要更多时间来完成这项检讨。 审核完成后、我们会将您的帖子保持发布。  

    此致、
    迪帕克  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Deepak:

    感谢您的支持。

    自我提出请求以来已经过去了20天。 请快速查阅。

    此致、

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然是蔡斯。  

    此致、
    迪帕克  


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chase:

    感谢您的耐心。 从硬件的角度来看、我没有看到任何问题发生。  

    我们需要访问寄存器、以查看器件发生故障的原因。 客户是否在启动时加载 SRAM? 器件复位了吗? 您是否能够执行寄存器转储?

    请在此周期中捕获 VDD、复位和 VPWR 波形、以检查断电和上电的状态。

    此致、

    布兰登