This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650864:效率相关问题

Guru**** 2385510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1369691/tps650864-question-about-efficiency

器件型号:TPS650864

工具与软件:

您好、团队成员:

我对效率有疑问。

1.如何测量 Buck 1的效率? 已禁用其他稳压器?

2.当输出电压为3.3V 时、为什么轻载效率比其他情况低呢? 另外、为什么在高负载时效率会变得更好?

此致、

奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Austin:

    1) 1)应在禁用其他稳压器的情况下测量效率。 您需要隔离输入电流、以便只考虑 BUCK1的电源输入和电源输出。

    2) 2)我正在内部与一位老设计师核实、看看他是否对该图上显示的效率下降有任何见解。 我不确定团队有多忙、所以当他们有机会回应时、我会让你知道他们说了什么。

    此致、

    詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Austin:

    我将介绍旧设计团队提到的效率:

    "在 PFM 模式下、当输出非常高且余量很低时、电感器峰值电流很低、电流将非常快地恢复到0A (电感器电流变化斜率在 VOUT 功能下)、比较器检测可能不足以检测零电流并及时关断 LS FET。 这会导致负电感器电流。 负电流会使输出放电、并导致额外的功率损耗。"

    因此、您看到的效率行为似乎是 VIN 和 VOUT 之间较小的差异以及低负载电流的组合。

    此致、

    詹姆斯