This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ7718:故障事件期间的接地断开

Guru**** 2563760 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ7718

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1369968/bq7718-ground-disconnect-during-fault-event

器件型号:BQ7718

工具与软件:

您好!

我们需要使用功率 MOSFET 阻止过度充电、但允许放电。

为了实现这一点、我们需要在故障情况下断开 BQ7718的接地。

这样可行吗?  或者它是否会损坏 IC?  (提供原理图)

谢谢、Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keith、您好、

    这可能起作用、但不建议在运行期间悬空 VSS 引脚。 这不是之前已测试过的情况、器件可能会出现异常行为。

    此致、

    托马斯·赖尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此电路是否会使用光耦合器工作?

    谢谢、Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keith、您好、

    看起来可以正常工作。

    此致、

    托马斯·赖尼