This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:电压高于32V 时的电压校准问题

Guru**** 2582155 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34110, BQSTUDIO, BQ35100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1367554/bq34110-voltage-calibration-issue-at-voltage-higher-than-32v

器件型号:BQ34110
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOBQ35100

工具与软件:

我将 bq34110用于30节镍氢电池。

如果电压高于32V、bqStudio 将无法校准电压。

如果我将电压设置为低于32V、bqStudio 可以做到。

如果我根据 TRM 5.9独自完成它、我可以在任何低于60V 的电压下完成它。

如何解决?

Rg

谢尔盖

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请阅读 TRM 中关于缩放模式的第2.3 - 2.3.6.1节校准和第2.5节。  bq35100技术参考手册(修订版 C)(TI.com)

    本文档也与 bq34z100-G1高电池节数和高容量应用有关

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan:

    我的问题是关于 bq34110、而不是关于 bq35100。

    我在 bq34100电压校准方面没有任何问题(通过 TRM 5.9手动执行时)。

    但 bqStudio 无法使用其校准页面来执行此操作。

    Rg

    谢尔盖

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sergei:

    很抱歉混淆了、我误读了器件型号。

    请阅读2.3-2.3.6.1 - bq34110技术参考手册(修订版 A)(TI.com)

    您说您无法在 BQstudio 上进行校准您是否在底部收到错误? 您能提供更多详细信息吗?

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evan:

    很抱歉耽误我的时间、我正忙于另一个项目。

    1.我用30芯镍氢电池

    1.1分压器为866k Ω/15k Ω。 因此、分压器的默认值为58733mV。

    2.将分压器的值设置为58733。

    3.万用表测量的蓄电池电压为39940mV。 bq34110的 RawVoltage 为39780mV

    4.分压器的新值为39940*58733/39870=58969。

    5.将分压器设置为58969。

    6.现在 RawVoltage 为39940mV。 所以、校准是可以的。

    当我尝试由 bqStudio 执行同样的操作时、出现了错误。

    此致

    谢尔盖

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sergei:

    这是使用 EVM 还是定制 PCB?

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan:

    我对这两个示例进行了测试、发现了 bqStudio 在这两个示例上的问题。

    您可以采用 EVM、

    a)将跳线设置到正确的位置、

    b)通过 SLUUBI1A 3.2.1设置电池配置

    c)应用40VDC 并尝试使用 bqStudio。

    Rg

    谢尔盖

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sergei:

    感谢您的描述、我将尝试在最后重新创建此问题、请允许我花点时间与您联系。

    此致、

    埃文