This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27714:具有次级侧同步整流功能的双开关正向转换器

Guru**** 2766885 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC27714, UCC27712-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1371586/ucc27714-two-switch-forward-converter-with-secondary-side-syncronous-rectification

器件型号:UCC27714
主题中讨论的其他器件: UCC27712-Q1

工具与软件:

您好、TI 团队:

 UCC27714双开关正向转换器的半桥栅极驱动器、 没有跨导预防逻辑。 这适合我的应用 、但  UCC27714不符合 AEC-Q 汽车标准。

1)您能推荐任何符合汽车标准的控制器吗?  它 没有跨导预防逻辑、   用于 双开关正向转换器。

2)我也在想针对两个开关正向转换器的次级侧同步整流.. TI 是否有任何符合 AEC-Q 标准的通用控制器来驱动全部四个 MOSFET、从而 满足正激转换器的工作原理。

3)如果有任何  符合 AEC-Q 标准的同步整流 SR 控制器可用,也可以推荐。 我将考虑使用两个控制器、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karthik、您好、

    感谢您联系 TI。

    如果我正确理解了您的第一个问题、您在搜索与 不具有互锁功能但符合汽车标准的 UCC27714类似的半桥器件。  

    如果  需要高 HB 范围(~600V)、我们没有符合汽车标准且没有互锁功能的半桥。 我们有 UCC27712-Q1、但它具有互锁功能。

    对于控制器、您可以 在此处找到 TI 提供的产品。 如果您有任何其他相关问题,敬请告知。

    谢谢。

    耶利米