This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:具有次级侧同步整流控制的双开关正向转换器控制器

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28C42-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1371141/ucc28950-two-switch-forward-converter-controller-with-secondary-side-synchronous-rectification-control

器件型号:UCC28950
主题中讨论的其他器件:UCC28C42-Q1

工具与软件:

您好、TI 团队:

实际上、我的应用是具有次级侧同步整流的两开关正向转换器。

第一个选项:

我们是否有 任何 单个 TI 控制器 可以驱动四个具有 同步整流功能的 MOSFET。 因此控制器也将符合汽车 AEC-Q 标准。

第二个选项:

此外、您还可以推荐 TI 控制器-1 可驱动 初级侧两个 MOSFET 和控制器-2、可驱动次级侧上的两个同步 MOSFET  (对于次级侧同步整流)如下图所示,

 

请检查并提示建议使用推荐的 TI 控制器。

谢谢。

Karthik.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在审查您的查询、并会很快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、您好!

    是的、您可以检查并提供更新

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TI 没有单个控制器来驱动与 SR 正向的双开关。

    UCC28C42-Q1是一款适用于两个开关正向转换器的常用器件。  您可以对高侧 FET 使用栅极驱动变换、对 SR FET 使用另一个变换。  SR 的较便宜选项是使其从次级侧自驱动。

    以下链接将帮助您了解可用于此应用的 UCC28C4x-Q1控制器系列。

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ucc28c45-q1.pdf

    如果您对如何在此应用中使用 ucc28c4x 器件还有任何疑问、  请在 e2e 中重新发布、并在标题中注明 ucc28c4x、以便相应的应用工程师能够回答您的问题。

    此致、

    迈克