This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25116:输入电容器纹波电流

Guru**** 2407380 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1369645/lm25116-input-capacitor-ripple-current

器件型号:LM25116

工具与软件:

①In 8.2.2.6的数据表中、可以看出输入纹波电流为 IRMS > IOUT / 2、但可以估算其值接近 IOUT / 2吗?

条件:
输入电压为24V
输出电压17V~10V
Iout 11A、4A (双电路设计)

是否可以将其估计为 IRMS 11A/2=5.5A?

如果不是、我可以得到多近?

②Will 无需输入电容器即可正常实现输出功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查看与您的问题相对应的编号答案:

    1. 在选择具有适当 RMS 电流额定值的电容器时、可以使用 IRMS > IOUT/2。  为了选择 具有适当额定值的电容器、请务必遵循数据表中的建议、即选择 IRMS 额定值大于 IOUT/2的电容器。
    2. 否、器件将无法正常工作。 器件正常工作需要输入电容器。 设计电路时、请确保遵循数据表中的所有建议。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在">""的情况下、我可以靠近 IOUT/2有多远?
    1或0.1或0.01位

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    使用公式 IRMS > Iout/2作为正确确定电容器大小的估算值。 为确保器件性能正常、必须遵循数据表中的所有建议。

    由用户决定所选外部元件的裕度。 用户还应验证设计是否能与所选元件一起正常工作。

    此致、