This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2660:IEC-62368-3认证

Guru**** 2514375 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1371748/tps2660-iec-62368-3-certification

器件型号:TPS2660

工具与软件:

大家好、

TPS2660x 和 TPS2663x 系列可 根据 IEC-62368-1/2提供防火等级认证。

他们是否还提供 最新-3证书(IEC-62368-3版本2021)? 如果没有、是否有其他器件提供此证书或计划认证上述系列?  

此致、  

马塞拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Marcela:

    我们没有计划将 TPS2660x 和 TPS2663x 系列更新 为-3。  

    您能否分享  系统规格(最大电压和电流)以检查其他器件选项

    Br、

    勒凯什