This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS74801:TPS74801电源正常运行时序

Guru**** 2694555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1371304/tps74801-tps74801-power-good-active-timing

器件型号:TPS74801

工具与软件:

您好!  

PG 是开漏输出。 您能评论一下 PG 何时处于活动状态吗? PG 是否处于活动状态、然后施加 Vin? 或偏置? 或 EN? 谢谢你。

此致、

兰迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Randy、

    关于正常运行所需的顺序、假设满足要求、可以参考第7.5.2节(见下文)、该节指出激活 V_IN、V_BIAS 或 V_EN 的顺序不会对器件造成任何损坏。  

    不过、PG 在全部三个( V_IN、V_BIAS 和 V_EN)都有效时处于运行状态、并在 V_IT 约为 V_OUT 的90%时变为高电平。  您可以在 数据表的图6-22中看到 PG 行为的示例(如下所示)。  

    希望这对您有所帮助、

    若热-德尔里奥